This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455EVM:TMS57004

Guru**** 2587695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592565/ccs-bq76pl455evm-tms57004

器件型号:BQ76PL455EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 Launchpad TM57004通过 BQ76PL455EVM 进行电池被动均衡。 我已根据设计指南连接了硬件连接。

我能否获得一些与代码相关的信息以进行沟通?

谢谢

RItul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul、


    要开始使用该软件、我首先要下载 Code Composer Studio。 然后、我们在这里找到了一个示例 API: www.ti.com/.../sluc270

    下载后 ,您可以将代码与软件设计参考手册 www.ti.com/.../slva617进行比较。 本文档详细介绍了如何将每个命令转换回 pl455可以理解的内容。

    我还建议查看入门文档 :www.ti.com/.../slva635


    我要告诉您的一点是、示例软件绝不是一个功能正常的演示。 这只是向用户展示如何使用 API。 对于基本的“裸块”实现,我将复制项目,并从 sys_main.c 中擦除主代码。 之后、您可以使用指南执行初始化和电池读数/安全测试。