This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:容性负载

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632533/ucc27714-capacitive-load

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我很好奇、该部件是否能够在纯容性负载下工作。 我们已经对一个原型电路进行了试验电路板实验、并注意到、如果负载是电容器、高侧栅极驱动器将不会打开、但如果添加一个与该电容器并联的大小适中的电阻器、则会打开并按预期运行。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我是一名应用工程师、为 UCC27714提供支持。 我将与您合作回答您的问题。

    UCC27714旨在驱动理想情况下为容性负载的 MOSFET 和 IGBT。 您要尝试驱动的电容器的大小是多少? 您能否发布原型电路的原理图?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有很正确地说这个问题、这是我们实验电路板的 TINA-TI 仿真。 我们尝试对电容器进行充电和放电、如图所示。 这在仿真中有效、但不适用于原型电路、高侧开关不工作、在~24V 的"高压"(原理图中的 VS1)下、HS 处于恒定10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    感谢您分享您的 SIM 卡。

    启动时、如果 HI 和 LI 保持低电平、当通过 D2的电流流经 C4时、电荷将在 C5和 T1的寄生电容上累积。 高侧输出的静态电流也会发生同样的情况、该输出将器件从 HS 引脚流出。 稳态下的 HS 电压将上升、直至自举电容器最终无法充电、并且高侧驱动器将不起作用。 如果 LI 在启动期间保持高电平、或者在电路达到稳定状态后切换为高电平、则 HS 节点应降至 COM 并允许自举电容器充电。

    为了实现连续运行、系统的频率和占空比必须允许 HS 节点在自举电容器耗尽之前返回 COM。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有道理,谢谢!