This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:TPS61220输出误差

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628645/tps61220-tps61220-output-error

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件:TPS61200

现在我使用的是 TPS61200。 电池电源4.2V 输入 TPS61200为5.5V。

在空载情况下、输出电压具有 剧烈的锯齿状冲击。 将100R 负载连接到系统时。 输出电压降至4.2V。

  

我尝试更改 C2的电容值或在 C2之后连接1R 电阻。 没有明显的变化。  

带负载的输出电压:(120

欧姆负载)

 无负载输出:

 对此案例有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题应由布局引起。 请将输出电容器靠近 IC A 放置、IC 和 COUT 之间的布线应短且直接。