This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS23861是否支持 UPOE 标准?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2378EVM-602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628212/tps2373-does-tps23861-support-upoe-standard

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS2378EVM-602

你(们)好。

是否可能与 TPS 2373-4兼容,以连接到 Cisco 的 UPOE?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    TPS23861支持 IEEE802.3at 和 UPoE。 TPS2373-4是 IEEE802.3bt 就绪型 PD。 TPS23861只能将 TPS2373-4从0类分类为4类、因为 TPS23861无法启动超过2个手指分类。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉! 标题错误。

    我的问题是“OES TP2373-4支持 Cisco 的 UPOE 标准?”

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的澄清。 是的、单个 TPS2373-4可用于基于 LLDP 的 UPOE。 如果在与 TPS2378EVM-602相同的拓扑中使用两个 TPS2373-4S、则可以实现强制 UPOE。

    请参阅以下链接、其中详细介绍了这些拓扑。 谢谢!
    training.ti.com/high-power-poe-design-considerations
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!