This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:从 TPS61040汲取60mA 电流的典型电路+ 14.5V &放大器;3.3V IC (通用或不同)为 LCD 驱动器和 MCU 供电

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TLV61046A, TPS61093, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592465/tps61040-typical-circuit-for-drawing-60ma-from-tps61040-14-5v-3-3v-ic-common-or-different-to-power-the-lcd-driver-and-mcu

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件: TLV61046ATPS61093TPS61046

你好。

在一个使用 TPS61040的设计中、我们能否从电路中汲取60mA 的电流。 如果是、请帮助为这种大电流消耗建议典型电路。

系统规格为-

输入电压- 1.8V 至4.2V

输出电压- 14.5V

输出电流- 50mA 至60mA

还需要分别使用14.5V 和3.3V 来控制 LCD 背光和 MCU。 我们是否可以为该 IC 或不同 IC 使用相同的 IC。

谢谢、

Kushang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于两个电压轨、您可能需要两个不同的器件。
    TPS61040无法支持该输出功率。 您可以查看用于14.5V 电源轨的 TPS61046、TLV61046A 或 TPS61093。

    对于3.3V 电源轨、您可能需要降压/升压转换器或具有 LDO 的升压转换器。 我不确定您使用的是哪种电池。 为什么输入电压范围为1.8V 至4.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏先生:

    感谢您的快速响应。

    我对 TPS61040器件有疑问。

    在随附的 Excel 工作表中、我们可以从1.8V 至6V 的输入电压获得28V 的输出。 直流/直流升压转换器

    请说明。

    e2e.ti.com/.../tps61040worksheet1_5F00_0customer.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Excel 工作表中:如果您键入 Vin=1.8V、Vo=14.5V、其他参数保持不变、则可以得到 Iomax=19.28mA。 因此它无法输出50-60mA 电流。