This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:斜升(0V ~全电压)时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628823/tps563219a-ramp-up-0v-full-voltage-time

器件型号:TPS563219A

您好!

在 TI 的 TPS563219ADDFR 数据表中、导通时间定义如下:

这是否意味着斜升(0V ~全电压)时间?
 有一种条件、即待用芯片的功率要求的斜升时间应小于5ms。
请确认。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi,Ton 表示上升沿的中间电压到下降电压的中间电压。 该器件的频率为650KHz、因此 Ton 必须小于5ms