This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps56121:关于预偏置启动

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633252/tps56121-about-pre-bias-startup

器件型号:TPS56121

您好!

我正在研究使用 TPS56121的电路的输出电压故障。
之前、我问过以下主题、但事实证明它是电流检测的影响。
输出电压故障的发生是在预偏置时。

这次、我想问一下预偏置行为。
数据表中对其进行了如下描述。
"时间窄"实际上有多长时间? 是 Ton (最小值)吗?
尽管它在每个周期内递增、但它实际上会做什么类型的行为?
我无法想象导通时间是如何增加的。
我可以使用预偏置条件计算 D 吗?
例如、在 VIN = 12V 且 VOUT (预偏置)=​​0.5V 的条件下、D = 0.04

(数据表内容)
一旦软启动电压超过误差放大器输入、控制器通过以较短的导通时间启动同步整流器来缓慢启动同步整流。
然后、它会逐周期递增导通时间、直至与(1 - D)规定的时间一致。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明天会看这个。 我确信我将对此有进一步的问题。 请务必包含证明您的问题的原理图和波形。 平均值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。
    Yugen 之前给您发了一个电路图。 则没有变化。
    附加一个波形。
    我在正常启动和预偏置启动时测量了 SW 波形。
    但是、我无法判断预偏置时的 SW 操作是否正常工作、如数据表中所述。

    我之所以检查预偏置运行情况、是因为我认为启动时的浪涌电流由预偏置功能增大。

    此致、e2e.ti.com/.../pre-bias-startup.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。
    我误认为发送电路图的人的姓名。
    Yone 先生是给你发了电路的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于预偏置期间的同步转换、如果不存在特殊电路、操作如下:

    启动时、FB 引脚反相误差放大器输入端存在部分预偏置电压。 该电压远高于同相输入、该输入通常为 SS 电压。 因此、低侧 FET 导通、以将输出放电至 GND。 一旦预偏置输出放电、使 VFB = VSS、转换器开始正常斜升输出电压。 在较长的预偏置放电时间内、电感器电流可以达到较大的负电流(灌入低侧 FET)。 我个人已经在一些转换器设计中看到- 40A 至- 60A。

    TPS56121通过内部电路避免了这种情况。 在 SS 电压上升至等于预偏置电压的反馈部分之前、禁用开关。 现在、所需的占空比通常等于预偏置电压/Vin。 而不是立即输出该占空比。 TPS56121会在占空比更小且所需导通时间更短的情况下启动开关、然后每个周期以增量方式增加导通时间(和占空比)、直到达到正确的占空比。 未指定确切的启动时间和每个增量的量。