This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:建议使用 TPS659118 VDDCtrl 输出滤波电容器 ESR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592409/tps65911-tps659118-vddctrl-output-filter-capacitor-esr-recommendations

器件型号:TPS65911

我正在尝试寻找 Kemet T530D337M006ATE010电容器的替代器件、该电容器用作 K2G EVM 上的 VDDCtrl 输出滤波电容器、因为该电容器相当昂贵。 为此、我尝试了解 ESR 规格。

TPS65911数据表显示 ESR 典型值应为9m Ω、最大值应为15m Ω  ESR 过低是控制环路稳定性的问题、因此设计电子表格可能会说所需的最小 ESR 为10 m Ω。

当我查看 Kemet 数据表时、不能完全清楚 ESR 规格的含义(我看不到"min"或"max"字样)、因此我猜最大值为10 mOhm 假设您已经对这些电容器进行了表征、并且稳压器与它们配合工作良好。

Panasonic 6TPE330MAA (也是330 uF 20% 6.3V)表明其指定的 ESR 最大为10 m Ω 您能否提供有关这是否是合适的替代器件的任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Debora、

    需要低 ESR 来确保外部纹波更小且稳定。 我比较了 Kemet 和 Panasonic 电容器、它们看起来相似、我相信您可以替代它们。

    Jay