This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:在第一个 PB_IN 按下期间保持 DCDC

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592436/tps65721-hold_dcdc-during-first-pb_in-press

器件型号:TPS65721

*这适用于 TPS657201*

您好!

我的客户希望将降压输出切换为3.3V、而不是默认的1.85V。 每次移除电池时、降压输出将重置为1.85V。

我们可以向寄存器写入3.3V 电压、但从数据表中可以看出、一旦将 PB_IN 置为低电平、直流/直流和 LDO 就会立即启用(在写入3.3V 之前、输出1.85V 电压)。 我想知道在 PB_IN 期间保持 HOLD_DCDC 为低电平是否会覆盖 DCDC 的使能、或者在我们将3.3V 电压写入降压输出寄存器之前、1.85V 是否仍会输出?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    您可以将 HOLD_DCDC 引脚用作 TPS657201器件直流/直流电源轨的使能引脚。 请参阅数据表中的"8.3.10.6.1为 DCDC1和 LDO1"部分。

    此致、
    Jay