This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:需要专家的帮助才能通过 webench 连接一个开关双电源 PCB

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, LMZ34202, LM2587

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628505/webench-power-designer-need-help-from-an-expert-to-concive-one-switching-dual-power-pcb-via-webench

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS54560LMZ34202LM2587

您好!  

想问的是、有人可以帮助我设计一个电源 PCB:

我想使用合适的降压转换器或简单开关来转换14-24直流输入、并在+12V 和-12V 以及 5V (这将通过一个稳压器实现)上具有双输出、因此实际上将有三路输出

所有这些器件的输出电流至少为900mA 或1A 或更高(电压可小于5V)

不会超过7cm X 4.5 cm、效率高且安静。

如果 可能的话、如果您有时间这样做、我会感谢您的善意帮助、因为我不是工程师(因此不了解 webench 应用的所有内容)  

提前感谢!

Jovan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 可能无法为您设计此电路、但我们可以在组件选择和设计方面为您提供帮助。 您是否可以访问原理图捕获和 PCB 布局软件? 您打算如何制造您的设计以及您打算如何生产? 您的最终应用是什么?您打算使用此电路供电什么? 我们可能已经提供了参考设计。 让我检查一下我们的存档。 仅供参考、我目前正在出差、可能无法在几天内进行搜索。 也许其他人也可能有一些想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我搜索了我们的参考设计、但没有找到任何匹配项。 您可以使用 TPS54560实现+/-12V 的耦合电感器。请参阅此应用手册:
    www.ti.com/.../slva369
    您可以对5V 输出使用任意数量的简单降压转换器、可能是 LMZ34202。

    或者、您也可以购买现成的商业解决方案。 我相信有几家供应商销售三路输出模块。 我可能会从 DigiKey 开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    非常感谢您的帮助!
    这将是用于为乐器(主要是模拟合成器)提供电源的外壳的 PSU。
    事实上、市场上有许多产品、但很乐意找到一种设计小巧高效且价格不贵的方法。
    一位 TI 成员为我提供了有关此解决方案的建议:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    但 BOM 列表中有一些我不知道如何构想的定制组件。
    我希望在 webench 中找到解决方案、应用程序会为我计算一切并使 PCB 呈现、但我意识到、这种功能仅适用于一些简单的电源解决方案。
    有一个 LM2587典型使用图、其中所有三个输出电压均呈现+12、-12和5V、但输出为0.3A
    www.ti.com/.../LM2587
    不知道如何修改以获得至少0.9A

    此致
    Jovan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该电路似乎可以正常工作、但它确实需要定制变压器。 包含这些规格、以便您可以使用它们来订购定制变压器。 不过、可能需要订购最小数量。

    LM2587用于隔离型反激式设计。 我支持的这个特定论坛适用于非隔离式设计、而我的团队专门支持降压转换器。 我建议您将有关修改 LM2587设计的问题发布到交流/直流和隔离式直流/直流转换器论坛。
    e2e.ti.com/.../