This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:电流限制期间的 PWM 输出运行

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592401/uc2844-pwm-output-operation-during-current-limit

器件型号:UC2844

UC2844如果 I-SENSE 引脚达到阈值(1V)且输出端接、图腾柱输出的底部开关是否会在顶部开关关闭时立即开启、或者底部开关是否会在脉冲结束(50%)后开启?  

底部开关未打开时、输出处于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rex、
    在此感谢您关注 TI。

    当发生故障时、无论您处于脉冲中的哪个位置、控制器都会尝试快速关闭。 这是数据表的电流感测部分中指定的(根据设计、仅限于未经生产测试)。 您可以看到、当您超过电流感测阈值时、输出变化的典型延迟为150ns、最大值为300。
    另一个问题是、在默认条件下、输出被拉低。
    此致
    John