This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:噪声输出电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628183/tps7a47-noise-output-voltage

器件型号:TPS7A47

第8.2.1段提到了50uV/p.p 、而第6.6段的图1显示了输出为3.3V 时具有大约4.5uV rms 的图形。

哪一项是正确的?

此外、如何进一步降低噪声? 您有其他设备吗? OT 我是否可以使用两个串联电阻器来降低每个电阻器的输出电压并将其加在一起、从而获得最佳的降噪性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ernesto、

    50uVpp 是噪声电压的峰峰值、有时它可能包含一些使数字上升的尖峰。 4.5uV rms 是噪声功率、您可以将其视为平均值。 测量噪声的方法有多种。

    有一些应用手册讨论了降噪。 您可能可以从以下内容开始:
    www.ti.com/.../slyt201.pdf

    此致、
    Jason