This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:ILIM 电阻器值要求

Guru**** 2588125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592313/tps40170-ilim-resistor-value-requirement

器件型号:TPS40170

数据表 P.6上的 VILIM 值为50mV 至300mV。
这是否意味着我们必须选择5.6k 至33k Ω 的电阻器值?

如果我们选择超出此范围的电阻器、OCP 功能如何工作?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电压超出此范围、我们无法保证电流限制正常工作。