This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:是否可以将 OTG 引脚上拉至 REGN 引脚?

Guru**** 2770605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592300/bq24195-can-otg-pin-be-pulled-up-to-regn-pin

器件型号:BQ24195

大家好、

当需要500mA 的输入电流限制(D+/D-检测)时、是否可以通过10kOhm 将 OTG 引脚上拉至 REGN 引脚 ?



在这种情况下、我的客户不使用升压模式。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    我建议将上拉电阻连接到 SYS 而不是 REGN。 这样、如果不存在 VBUS、OTG 引脚将通过 SYS 被 BAT 设置为高电平、一旦施加 VBUS、它将在 D+/D-检测期间保持高电平。

    REGN 在没有 VBUS 的情况下为低电平、在检测 VBUS 之前需要 OTG 引脚为高电平、以确保器件的状态正确。

    谢谢你。