This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:LP87524-Q1 BUCK0关断

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633299/lp87524b-q1-lp87524-q1-buck0-shutdown

器件型号:LP87524B-Q1

1. 当 VANA>UVLO 和 EN 为高电平且 NRST 为低电平时,在这种情况下,我认为 所有稳压器都立即被禁用,所有寄存器位都复位为默认值。

   我的理解是否正确?

它们希望增加 Buck0关断延迟、 OTP 设置可将关断延迟设置为高达30ms。

  它们是否可以将 关断延迟时间设置为超过30ms?   如果可以的话,请告诉我们如何设置。

 它们希望在关断时尽可能长地保持 Buck0电压。

  如果它们在 L0和 Cout0之间放置二极管,该部件是否正常工作? 请向我们提供您的意见。

      请让我们在关断时尽可能长地保持 Buck0电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kura、

    1.是的、正确。
    2.唯一路由其中一个 GPIO 的方法是启用 GPIO 并使用 GPIO 作为具有启动延迟的输出。 因此、您将获得 GPIO 启动延迟(最大30ms)+正常启动延迟(最大30ms)
    3.我不建议在 L 和 Cout 之间放置二极管。 您可以将压摆率设置得尽可能慢。

    谢谢、

    此致、
    Tomi Koskela