This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97396Q4M:为什么引脚短路?

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629270/csd97396q4m-why-the-pins-is-short-circuited

器件型号:CSD97396Q4M

您好!

 我想测量 RLC 电路中电阻的电压。 我将10uH 电感和5.6Ω Ω 电阻连接到 P3。

然后 提供两个5V 电源 DH1718D-4。 PWM1和 PWM2发送100kHz 信号、占空比为50%。

我可能会犯错。 电阻的电压错误。

我使用万用表测量引脚。

引脚 PWM1、BOOT、 BOOT-Rand PGND 短路。 pwm2和 VIN 短路。

然后、我更改 DSP 和 CSD97396。 我有很好的结果。

但我发现 pwm1和 PGND 再次短路。 U3没关系。

为什么会出现这些问题?  电源 的最大 电流为3.5A。  电源是否 会导致问题?  

此致、

TIANQING LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天清
    我已就此与我们的应用工程师联系、希望能尽快为您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brett:
    今天、我更改 U1。 然后、我发现 VIN 的第二个引脚连接到引脚6。 但 VIN 的另一个引脚未连接到引脚6。 该现象发生在 U1和 U3上。 太棒了。
    此致、

    TIANQING LI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的应用团队建议的第一件事是仔细检查焊接情况。

    '要损坏 IC 上的 PWM 引脚、一个可能的原因是 BOOT 和 PWM 之间发生短路、这会在 PWM 引脚上施加高电压。'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brett:
    感谢您的回答。 您的答案可能会解决我的问题之一。 我不熟悉这一点、对我的一些错误感到抱歉。
    期待您对其他问题的答复。
    此致、

    TIANQING LI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 我们很乐意提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    您未回答我有关此问题的问题:

    "今天、我更改了 U1。 然后、我发现 VIN 的第二个引脚连接到引脚6。 但 VIN 的另一个引脚未连接到引脚6。 该现象发生在 U1和 U3上。 "

     FCCM 模式是否会导致一些不良 影响?  我想知道这个。

     PWM1和 PWM2的两个标志是这样的。

    TIANQING LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该添加四个快速恢复二极管? 这是我的错吗? CSD97396芯片是否包含快速恢复二极管?
    此致、

    TIANQING LI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天清
    我将告诉您我们的应用团队说了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSD97396中的 MOSFET 具有体二极管、无需添加外部二极管。

    FCCM 模式不应导致任何问题。

    VIN 的第二个引脚是什么意思? CSD97396封装的所有 VIN 引脚连接在一起,我不明白为什么 VIN 的第二个引脚连接到引脚6,而 VIN 的其他引脚未连接到引脚6。 是否有任何图片可以解释这一点"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我将再次检查它。
    TIANQING LI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 U3在工作、 U1的引脚 VSW 始终为低电平。 PWM1是正确的。问题是什么?感谢您的帮助。

    TIANQING LI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否独立测试 U1和 U3以确保没有焊接问题?

    不要将任何东西连接到 P3连接器(功率级的 VSW 悬空)、只需施加 Vin、Vdd 和一个 PWM、然后检查相关的 VSW 引脚。

    如果器件已正确焊接、VSW 应在 PWM 高电平时进入 Vin、在 PWM 低电平时进入 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我制作了一个新的电路板。