This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:STAT 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592278/bq24195-pull-up-resistor-for-stat-pin

器件型号:BQ24195

大家好、

kΩ 表显示了 STAT 引脚的"通过10k Ω 连接至上拉电源轨"。



另一方面、9.2典型应用(第34页) 显示了上拉电阻器的2.2kΩ Ω。
您建议使用哪种?
是否有最小值?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、K.Yaita、

    我们使用2.2k Ω 电阻器、因为我们使用 LED 直观地指示充电状态。 因此、我们需要更强的上拉电阻以获得更高的电流。

    但是、如果 STAT 引脚仅连接到控制器/处理器、则10k 就足够了。  

    此致、
    Joel H