This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL751L:TL571L 交叉? 我需要更多电流!

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2960, LP2954, LP2954A, TL751L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628511/tl751l-tl571l-cross-i-need-more-current

器件型号:TL751L
主题中讨论的其他器件:LP2960LP2954LP2954A

TL751L05CDR 是否存在具有更高电流输出的交叉参考?

这个是150mA、我需要超过200mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、
    我们拥有许多与 TL75L1相当的通用器件、并且具有更高的输出电流、例如 LP2960、LP2954、LP2954A、LP2952N 和 LP 2953

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Haidar、

    但这些芯片都不是 TL751L 的交叉产品、我需要引脚来替换这些芯片
    电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉、缺少引脚对引脚要求、REG 102器件是到 TL751L 的引脚对引脚、但如果可以解决该问题、EN 引脚为高电平有效而不是低电平有效。

    BR、
    Haidar