This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6950EVM:TPS7A6950-Q1:关于输入电流的绝对最大额定值

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628363/tps7a6950evm-tps7a6950-q1-about-the-absolute-maximum-rating-of-the-input-current

器件型号:TPS7A6950EVM

TPS7A6950-Q1数据表中规定了电压的绝对最大额定值。
VIN:-0.3V (最小值)~45V (最大值)

问题1.
您能告诉我输入电流的绝对最大额定值吗?
或者、您能告诉我如何考虑它吗?

-豪尔卡瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haurkawa 您好、

    TPS7A6950-Q1的峰值输入电流在内部受到限制、通常取决于许多因素、例如输出电容器尺寸、输入电源阻抗和负载电流。

    根据 Vout 斜升至其调节值(TPS7A6950-Q1为5V)的速度和负载电流、您可以按如下方式估算峰值输入电流:

    I (输入峰值电流)= C_LOAD x dV/dt + I_LOAD

    其中 DV:5V (输出电压)

          DT:输出电压上升时间

          I_LOAD:负载电流、如果它是纯正电流并直接连接到 LDO 的输出端、则为负载电流。  

     希望这对您有所帮助!

    BR、

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haidar-San、

    感谢你的答复。

    我想确认峰值输入电流估算表达式的每个值的单位。

    ・I (输入峰值电流):A
    ・dV (输出电压):V
    ・dt (输出电压上升时间):秒
    ・I_LOAD (负载电流):A

    正确吗?

    Harukawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法拉德的正确和电容器单元!
    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我很抱歉。

    I_LOAD (负载电流):F

    我理解这种方式。

    Harukawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa 您好、

    不用担心、只需阐明:

    ・I (峰值输入电流):安培
    ・dV (输出电压):伏特
    ・dt (输出电压上升时间):秒
    ・I_LOAD (负载电流):A
    ・C_LOAD (输出电容器):Farad
    BR、
    Haidar