This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:在下面的应用中、I#39;m 思考如何处理具有输入反极性保护的负载开关。

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624117/tps2660-in-the-application-below-i-m-thinking-about-what-to-do-with-load-switch-with-input-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:LM5060TIDA-01167

感谢您的赞助。  

在下面的应用中、我将考虑如何处理具有输入反极性保护的负载开关。

我打算将 LM5050或 LM5060、TPS1H100或 TPS1H 000用于输入电压侧的负载开关 IC。

但 我在输出电压侧找不到负载开关 IC。  我知道有 TPS 2660和 TPS 25927作为负载开关 IC、具有输入反极性保护功能。  但它们不适合我的应用、因为 输出电压、输出电流达到绝对最大额定值。  

我没有卡在使用负载开关 IC 上。 我 还考虑使用分立式部件驱动负载开关。  但是、我很难使用分立式器件来驱动负载开关。  

成本尽可能低的方法是很好的。

可以给我一些提示吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 VOUT 侧、请考虑使用基于 LM5060的解决方案。

    请参阅 TI Designs:TIDA-01167
    汽车类12V 和24V 电池输入保护
    参考设计

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的先生/女士  Karikalan Selvaraj

    感谢你的答复。  我有另一个问题。

    您是否可以使用所介绍的方法在两个方向上关闭电源?  或者是否有可在两个方向切断电源的负载开关?

    此致、

    Ken Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    是的、它可以在两个方向上切断电源路径。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士 Karikalan Selvaraj

    非常感谢。

    此致、

    Ken Inoue