This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:自制 Tx 和 Rx 线圈的通信问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642829/bq51050b-communication-issue-with-selfmade-tx-and-rx-coils

器件型号:BQ51050B

你好

我必须使用小型手持设备及其相关扩展坞来分析一个几乎完成的系统。 两个线圈 Tx (17个绕组、大约 20mm 直径)和 Rx (15个绕组、大约 15mm 直径) 。  根据以下测量的电感值、耦合因子为0.72  

LRX、杂散= 11.8 µH (LCR 表@ 10kHz)

LRX (=L’s)= 25.3k Ω(LCR-µH @ 10kHz)

LS = 19.62 µH (LCR-仪表@ 10kHz)

µH、杂散= 8.114 μ s (VNA @ 100kHz)

µH = 17.363 μ s (VNA @ 100kHz)

发送器谐振频率为100kHz (使用 VNA 测量 S11)。 手持设备的原始组件(C = 350nF、L 25.3uH)会产生 ca 的谐振频率。 55 kHz。 我使用数据表中的公式将 Cs 设置为100nF、将该值更正为100kHz

对于原始组件、Vrect 上的通信峰值是可见的、而在校正版本中、这些峰值仅在电池输出未激活时可见。 增加通信电容器没有帮助。

 

我的问题是:

1) 1)我是否不必仅为计算串联谐振电容器 Cs 而采用互感

2) 2)为什么在将接收器谐振频率设置为100kHz 后通信不再起作用?

3) 3)为什么在通信处于活动状态时 V_Rectifier 上的电压正增加?

感谢任何 人的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将以离线方式向您发送有关测试结果的更多信息。

    我的问题是:

    1) 1)我不必仅为计算串联谐振电容器 Cs 而采用互感?-否、仅为 L&C 值。 TX 通过6.3uH 线圈和400nF 的低 ESR C (COG/NPO)进行调优。 RX 通过 Ls 值进行调整、Cs RX 振荡电路中的电流较低、可以使用 X7R 电容器。

    2) 2)为什么在将接收器谐振频率设置为100kHz 后通信不再起作用?-这很难说。

    3) 3)为什么在通信处于活动状态时 V_Rectifier 上的电压会上升?-V-Rect + Comm 将随负载变化、低负载下的升压很常见、而高负载下的降压很常见。 随着负载变化、2个谐振点的位置会移动、从而产生这种影响。 此外、随着 Cs 减小、应查看 Comm cap 的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill

    我的同事正忙于处理另一个项目、我正在处理此问题。 它仍然与之前的圣诞相同。

    我订购了一款新的 TI USB-GPIO 器件、以便能够使用发送拍频和读取任何通信时的工具、因为拍频无法测量示波器上的任何内容。

    我不熟悉此主题、需要先熟悉它。 但是、在与 Beat 进行交谈时、已经出现了几个问号:

    1.您能回答他12月18日的 PM 关于我们得到的更大电感以及芯片是否可能对此有问题吗?

    2.虽然我会检查是否确实有任何通信(虽然上面写的内容无法在示波器上看到)、但我问自己是否完全没有通信、TX 是否不会停止充电? 巴德对我说了一个比 G 标准高1.6秒的东西。

    3. CCOM 电容器、我读出的建议值是针对常见的电感器尺寸。 由于我们建议使用更大的电感器、问题是否可能是由于错误的 Ccomm 电容器尺寸、而这些尺寸对于这种大电感器来说不是很好?

    4.您在某处写下或告知 拍、V_Rectifier 电压不应在一开始下降太多、并在大约5V 时保持高电平? 我们是否理解正确? 我希望下降到最大值 在特定电流下发生的电池电压。 如果电池完全耗尽、我希望电压从一开始下降到大约3.3-3.6V。 我想这是可以接受的吗?

    感谢您与我取得联系。

    谢谢

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与您联系、我们可以讨论这一离线问题。