This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:输出端连接负载时的 TPS63000问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632594/tps63000-tps63000-issue-with-load-connected-at-output

器件型号:TPS63000

您好!

我在电池供电设计中使用 TPS63000、以实现5V@0.18至1A 的输出。

当输入电压为3.5V-4.2V 时、TPS63000可在未连接负载的情况下生成5V 输出、当我同时连接0.5A 电阻负载时、输出电压从5V 更改为4.2至4.5V、输入电压也从4.1V 更改为3.7V。

请建议正确的解决方案。

此致、

Alpesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:

    您是否在 EVM 上测量此值? 如果没有、请分享您的电路板原理图。
    您使用什么电源进行此测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:
    您能解决这个问题吗?