This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:混合升压模式行为

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626102/bq24780sevm-583-hybrid-boost-mode-behavior

器件型号:BQ24780SEVM-583
主题中讨论的其他器件:BQ24780S

您好!

我们将测试混合升压模式启动时的瞬态行为。 我们注意到、在混合动力升压模式下、电池会在短时间内启动、然后再启动。 这是预期行为吗?

我已附加示波器屏幕截图:

屏幕截图#1:输入电源提供所有电源、仿真电池处于充电状态

屏幕截图#2:电池充电器处于混合升压模式时的瞬态行为。

我有12V 输入电源。 系统负载为1.5A 或更高。 电池提供系统所需的其余电源。 充电电压设置为8.2V、充电电流设置为1.024A、输入电流限制设置为1.024A。 我在负载的低侧连接了分流电阻器以进行瞬态测量。 示波器图是针对电流的。

我还注意到、有时根本不会触发混合动力升压模式。 我启用了混合动力模式并禁用了看门狗计时器。  我是否缺少任何可能导致该问题的设置/状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我们正在测试混合升压模式启动时的瞬态行为。 我们注意到、在混合动力升压模式下、电池会在短时间内启动、然后再启动。 "
    这是预期行为。 即使 看门狗计时器已禁用、充电器仍会每175ms 检查一次混合升压模式条件。  当 bq24780S 检查升压模式条件时、您可以看到一个短暂的入/出。
     
    "我还注意到有时混合动力升压模式根本不会触发";"输入电流限制在1.024A"
    请将 mΩ 电流寄存器值设置为高于1536 (请参阅数据表第22页):要支持混合动力升压模式、输入电流必须设置为高于1536mA (对于10k Ω 输入电流感应电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "这是预期行为。 即使看门狗计时器已禁用、充电器仍会检查混合升压模式条件。'
    正常模式至升压模式切换在时序方面如何工作?
    是这样吗? 当输入电流达到发送1.024A 时、充电器会检查是否启用混合升压模式。 我猜、在这个阶段、当系统负载增加且充电器进入混合升压模式时、电池会开始启动并开始补充电流。 充电器何时会在短时间内启动电池?

    '请将 mΩ 电流寄存器值设置为高于1536 (请参阅数据表第22页):要支持混合动力升压模式、输入电流必须设置为高于1536mA、用于10 μ A 的输入电流感应电阻器。'
    我已将输入感应电阻更改为20mΩ Ω、并将输入电流限制设置为2048mA (在我的示例中为1024mA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果看门狗定时器未被禁用、如果充电器在175s 内未接收到一个写入 ChargeVoltage ()或者写入 ChargeCurrent ()命令(可通过0x12[14:13]命令调节)、则"bq24780S 器件包括一个看门狗定时器来终止充电或者混合功率升压模式。" (请参阅数据表第20页。)
    如果看门狗时间被禁用、bq24780S 将保持混合功率升压模式、而不使用 ChargeVoltage()或写入 ChargeCurrent ()命令。 但是,它将检查升压模式条件(Iin >Iin_DPM...) 每175ms 进入和退出混合模式。 充电器不会从混合动力系统中启动。 它每175ms 主动检查一次升压模式条件。

    "我还注意到、有时根本不会触发混合动力升压模式。"
    根据您的第一个问题、您可以进入混合模式。 您如何运行混合模式以检查混合动力升压模式电池是否启动、然后启动问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置:
    输入电压:12V (修改了 ACDET 引脚上的分压电阻器)
    输入感应电阻器:20m Ω(电路板上已更改)
    输入电流限制:2048mA/2 = 1024mA (使用 BQ studio 将其设置为2048mA)
    充电电流:1024mA
    充电电压:8.2V
    看门狗定时器被禁用。
    已启用混合升压模式
    已连接1.2A 负载作为系统负载。

    还连接了分流负载、以测量输入、输出(系统负载)和电池低侧的电流。 我正在使用电源来模拟电池。 施加1.2A 系统负载时、混合升压模式开始生效。 我还可以在 BQ Studio 中将"升压电压指示"寄存器更改为1。

    正常运行显示在屏幕截图#1中。 屏幕截图#2:在输出端施加1.2A 负载(系统负载)。 屏幕截图#2显示电池电流回到零、并在大约800ms 内保持零。 充电电流之后的电流。 我希望电池能提供电流、但没有转换。 如屏幕截图2所示、电池(蓝色)会对电流进行补充、然后变为零、再返回补充电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池进入混合模式由 Isys 和 IIN-DPM 设置决定。 您能否测量系统负载电流和输入电流?
    此外、您能否与我们分享您的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    混合模式:

    ISYS = 1.222A

    输入电流= 1.043A

    仿真电池补充其余 部分= 303mA @ 7.86V

    我对评估板本身进行了两项更改。 我没有定制原理图。 请参阅下面随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    混合模式:

    ISYS = 1.222A

    输入电流= 1.043A

    仿真电池补充其余部分= 303mA @ 7.86V

    这些信息无法帮助您或我理解"我还注意到有时根本不会触发混合动力升压模式"。
    这些信息告诉我混合模式正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /TB_STAT 为高电平、并启用混合升压模式。
    EVM 板不会进入混合模式。
    哪些因素会导致 EVM 无法进入混合升压模式?

    输入感应电阻器:20m Ω(电路板上已更改)
    输入电流限制:2048mA/2 = 1024mA (使用 BQ studio 将其设置为2048mA)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 EVM 测试程序或用户指南执行步骤和步骤。 另外、请告诉我、您 在哪一个步骤中遇到异常情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 板停止工作。 获得新的。