This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:I#39;m 正在寻找具有相似功能但输出电流为15A 的稳压器。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633286/tps63060-i-m-looking-for-a-voltage-regulator-with-similar-funcionality-but-15a-of-output-current

器件型号:TPS63060

因为我想使用类似的器件来控制最大的激光器的电源电压 效率、我希望 TPS63060具有类似的功能、其中反馈引脚可实现控制。 我希望相关器件具有5V 电源、输出电压应高于3.3V、输出电流应达到15A。

您的产品系列中是否有任何已知器件可以达到这一目的? 我想到的是降压转换器。

提前感谢您。

Andr é Fernandes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    遗憾的是、TPS30xxx 系列中目前没有15A 电流转换器。 您是否检查了参数搜索?