This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:Battery Management Studio 软件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637259/ev2300-battery-management-studio-software

器件型号:EV2300

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

我已将"Battery Management Studio Software"安装到使用 Window 7 Home Premium (64位)运行的 PC 上、以及另一个使用 Window 7 Flag Ship (32位)运行的 PC 上。 但在我选择"1E9B_1_03-bq78350_R1.bqz"的目标之后。 两台 PC 都显示"检测到的设备与此应用程序不兼容! 某些操作可能会导致设备永久失去通信和...... "、无法继续进行固件编程、因为它找不到要编程的文件。

我已将 EV2300驱动程序软件安装到 PC 中、并在安装了 bq76930和 bq78350的情况下使用我们的 PCM。 此 PCM 具有 SM 总线插座。

请告诉我程序中的问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chan:
    您需要检查以确保 EVM 板已正确通电并正常工作。 您是否遵循 EVM 用户指南中的说明? 请参阅以下链接中的视频:

    www.ti.com/.../watch.tsp
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、
    您所说的 EVM 板是否仅指小盒子? 我通过 DigiKey 购买了 EV2300、后者具有控制器盒、一条输入电缆和一条输出 USB 电缆。 没有其他电路板。 我的 PCM 有一个 SM 总线插座(4根导线)、我将其连接到 EV2300的 SM 总线插座。 在安装 bqStudio 期间、PCM 还连接到7个串联的电池、AFE 为 bq76930。 我按照 SLVU925b 的说明进行安装。 网站上似乎没有 EVM 用户指南、而只是 EV2300接口板的规格(SLUU159e)。 我无法通过链接观看视频。
    请告诉我这个问题。

    陈新黄
    林豪电池(香港)有限公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您的器件可能具有适用于 bq78350的较旧固件版本。 您需要从 www.ti.com/.../sluc594下载最新的 srec

    从启动 bqstudio 后弹出的列表中选择器件、然后转至固件按钮、浏览文件下载位置并对其进行编程。 您能否验证 EV2300上的固件版本? EV2300的固件版本将位于 bqStudio 左侧的仪表板上。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、
    好的。 我会先尝试、稍后再通知您。 谢谢。
    S W Chan
    林豪电池(香港)有限公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我可以确认我的 EV2300有问题。 我将我的器件 EV2300应用于与 PCM 供应商相同的系统。 它也无法正常工作。 但是、如果我安装的软件与设备一起使用、即使软件也可以进行通信。 因此、我需要购买另一个进行测试。

    我的同事告诉我、他曾经将插头插入错误的 I2C 插座、他发现在从 器件上拔下插头时发生火花。 器件很可能已烧坏。

    如果没有其他方法来修复它、我会购买一个新的。

    S W Chan

    林豪电池(香港)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我购买了另一款新型 EV2300。 它可以与 Battery Management Studio 软件通信。 EV2300似乎没有问题。 现在、我面临的另一个问题是、我仅通过试用和错误使用软件、因为我找不到该软件的任何手册。 现在、我可以看到 bq78350的基本数据、但我无法更改设置。 请检查我如何获取 此软件的描述性手册。

    S W Chan

    林豪电池(香港)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chan:
    有关如何使用该工具的说明、请参阅 bq78350和 bq76930器件的用户指南和技术参考手册。 还有一个 bq769xx 的实验演示

    www.google.com/url

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chan:
    该软件在 Help > Help Contents 选项下具有内置文档。 这是 bqStudio 中各种工具的常规方法。
    如 Onyx 所示、有关将 bqStudio 与 bq78350-R1配合使用的详细信息、请 参阅 bq76940EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/slvu925。 请注意、用户指南指向 bq78350文档、bq78350-R1较新并推荐使用、但请务必为您使用的版本使用参考。 监测计的技术参考手册将提供监测计操作的详细信息。