This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:对于单通道 PFC 设计、8kW、您会为新设计 UCC28180、UCC2818或其他设计推荐哪种 IC?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633256/ucc28180-for-a-single-channel-pfc-design-8kw-which-ic-would-you-recommended-for-a-new-design-ucc28180-ucc2818-or-the-other-one

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28070

单通道 PFC (非交错);

2. 180VAC~260VAC 输入;

输入最大功率 8kW;

此致!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric。 我会推荐 UCC28180。  尽管在这个功率级别上、使用交错式解决方案更为常见、对于该解决方案、UCC28070将是最佳解决方案。  此致。 Colin