This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:当稳压器未通电时、VOUT 到 SW 引脚的电流泄漏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630223/tps61089-current-leaking-from-vout-to-sw-pin-when-regulator-is-not-powered

器件型号:TPS61089

我使用 TPS61089产生12.3V 电压、为锂聚合物电池充电器供电。 TPS61089由5V USB 端口供电。 当 USB 未插入时、我看到开关引脚上的电压大约为1.2V、VOUT 引脚上的电压大约为1.7V。 1.7V 电压通过电池的充电器电路。

电压是否预计会从 VOUT 引脚泄漏到 SW 引脚? 该板的上一次迭代没有这个问题、我也没有对稳压器进行任何更改。

在旧电路板上、我看不到 VOUT 和 SW 之间的导通性(二极管测试模式下的 DMM、VOUT 上的正极引线、SW 上的负极)。 在新电路板上、我看到这两个点之间为1.1V。在交换 DMM 引线的情况下、我看到这两个电路板上的电压大约为0.4V。

该稳压器输入端的电压会导致错误检测 USB 电压、并妨碍系统正常运行。

两个芯片都标有“ZGOI”。 旧芯片还具有"721"和"C6EK"。 新芯片具有"651"和"ASJQ"。

我们处于测试和准备预量产构建的最后阶段、因此这是一个非常紧迫的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    熟悉此器件的工程师是 ooo、下周她将回来。 我们已向她发送通知、她将很快为您提供帮助。

    我不熟悉该部件。 只需根据您的描述进行猜测。 如果您确定您的电路板确实有泄漏路径导致此类问题、则可能是 IC 已经因某种原因受损。 您是否曾尝试用新 IC 替换过 IC?

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、拼写错误:我是说如果您确定电路板没有泄漏路径...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们以前没有遇到这个问题。 请将此 sch 发送给我们吗? 假期结束后、我将在实验室中再次检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤豪、

    在29块电路板中、有8块电路板始终显示此问题。 如果有一个板发生故障、我会尝试更换芯片。 由于电路板中有很大一部分存在问题、我认为这不是一个不良组件。

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢。 我将于10月25日在实验室中检查它。 我现在已经不在办公室了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些情况下、即使未插拔 Vin、SW 仍会保持一定的电压。 当未插拔 Vin 时、输入电容器上的电压会降低、当电压降低到某个水平时、IC 停止开关。 然后、只有 Vin 引脚消耗一些电流、当 Vin 更低时 、IC 内的所有逻辑电路停止工作、电流消耗将更低、接近于零。 Vin、SW 上的电压将保持在特定值、如1.2V。  


    对于某些 IC、Vin、SW =0V 是因为最后一个开关周期是低侧 FET 导通。 对于 IC 在低侧和高侧 FET 关闭时的停止、Vin、SW 不会为0。
    您可以通过添加10k 电阻器来检查它!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您能否与我们分享一些应用信息? 如最终产品、客户、音量。 我的电子邮件地址是:helen-chen@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦

    我是否在 SW 引脚和接地之间放置10K 电阻器?

    您有什么想法、为什么现在这会成为一个问题? 我在以前的任何版本的电路板上都没有看到这个问题。

    我们在22C 和95% RH 条件下在环境室中进行的测试似乎引发了一些芯片开始出现此问题。 你对此有什么想法吗?

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细阅读我之前的回答、我的意思是 SW 引脚上的电压可能是正常现象。 您可以通过在故障电路板的输入侧添加10k 电阻器来判断。

    如果在输出侧添加12V 电压时移除电阻器后 SW 引脚上的电压降至0并且从不上升到1.7V、则意味着电压是由 Vin 未上电时未完全放电引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来电压不在电容器中。 它将通过稳压器。 10K 电阻器的存在没有影响。

    在某些电路板上、SW 引脚上的电压会立即出现、而在其他电路板上则不会出现电压、而在其他电路板上则会缓慢上升5-10分钟。

    首次连接电池时、VOUT 引脚上的电压(泄漏回充电电路的电压)会跳至4.5V、然后呈指数衰减至2.4V。 在许多电路板上、电压会在那里停止、一切都按预期工作。 在20-30%的电路板上、电压通过 TPS61089反馈、我遇到了问题。 您对 VOUT 和 SW 之间的期望是什么? 电压是否应该通过?

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池电压连接到 TPS610LED 的输出侧时、电压上升时间是多少? TPS61089的电压增加速度是否非常快? 在我们几个人中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电池连接后的大约60微秒内、TPS61089输出侧的电压从0上升到3V、然后在接下来的300毫秒内呈指数衰减到大约2V。

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的更新。 您是否尝试更换好电路板和坏电路板上的 IC? 同样的现象是否仍然存在? 好还是好,坏还是坏。

    我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com。  如果“良好”仍然是“良好”,“糟糕”仍然是“糟糕”,请将故障 IC 发送给我。 我们需要分析原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板上的其他一些芯片似乎因返工而损坏。 稳压器也可能损坏。 我们在高湿度条件下测试了一批新的140块电路板、没有发现由于电压泄漏而导致的故障。 在电路板的下一个版本中、我将添加一个二极管、以确保电压不会通过电池充电器返回。 我认为这已解决。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您找到了根本原因。 祝您好运!