This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:我的 BQ500212A EVM 不再工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628400/bq500212a-my-bq500212a-evm-does-not-work-anymore

器件型号:BQ500212A
主题中讨论的其他器件: BQ51003

您好!

我测试了 Bq500212A 和 BQ51003 EVM 模块、并检查了效率。  

按照 Bq500212A EVM 测试程序、我在 J1和 J2上提供5V 和3A 电流限制。 将 BQ51003 EVM 置于其上后、接收器在200mA 后通过闪烁的红色 LED 跳闸。 为什么会发生这种情况?

我已将跳线 JP3从 TS 设置为 EN、并将 JP6从 ILIM 设置为 ADJ。 R3和 R16分别设置为10kohm 和600ohm。

在预计这是后续问题的过程中、我开始遵循 BQ51003 EVM 并对 TX EVM 的电源(即 J1和 J2引脚)施加19V 和1A 电流限制。 但是、它现在停止显示 D5 LED 状态。

现在、即使使用微型 USB、我的 TX 模块也不会打开。 请问有什么问题吗?

尽管我提供5V 输入、但它显示的是1.1V。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对上述问题进行重新建模、在检查发送器的效率时、我想计算提供给 TX 的功率输入和今天在 RX 上获得的功率输出。 在此过程中、我在 TX 和 RX 端使用电压表和电流表安排了设置 我发现 RX 模块有一些异常行为、即200mA 后的跳变电流。 为了解决此问题、我开始遵循接收器 EVM 数据表测试程序、但该过程使发送器 EVM 在电源电压为19V 时跳闸。

    希望尽快回复。

    此致、
    斯鲁亚娜·帕泰尔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    bq500212A EVM (PWR550)是5V 输入发送器、建议输入电压介于4.5V 和5.5V 之间。 我们还有12V (PWR584、PWR648、PWR629)和19V (PWR758、HPA688)输入发送器。
    bq51003用户指南列出了 HPA688或等效器件、并介绍了如何设置 HPA688 19V 输入单元。

    如果您对 bq500212A 的输入施加了19V 电压、则会受到广泛的损坏、并且很难修复。

    bq51003可使用市场上提供的任意数量的 Qi 发送器进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johns 先生、您好!

    电路板是否可以维修或更换为另一个电路板? 因为我是一个学生,恐怕我能负担得起一个新的学生。

    此外、如果我按照您的建议将发送器线圈更改为760308101103、它 会对接收器线圈产生什么影响  、即 LS'? 我使用 数据表中指定 的 ETW-00032W 线圈测试装置观察到了 Ls 值。 该线圈的外径为44 OD、LS 为6.5uH。 因此 、760308101103的读数是否会由于电感几乎相同而相同、或者由于线圈的尺寸而变化? 如果相同、那么设计的接收器线圈将与市场上采用 A11设计的任何发送器配合使用、对吧?

    我还观察到、在接收器端达到大约200mA 的电流后、电流被跳闸 二极管显示故障情况。 发送器 BQ500212A EVM 和 BQ51003 EVM 组合就是这样。 为什么会发生这种不正常的情况?

    谢谢你。