This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:电源序列、PMBus

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638048/tps549d22-power-sequence-pmbus

器件型号:TPS549D22

您好!

 

我  有两个有关电源时序的问题、特别是  有关 TPS549D22的 PMBus 线路的问题。

 

1)

由于系统要求、PMBus 上拉电阻的电源轨在 PVIN 和 VDD 上电之前上电。

此外、它还在 PVIN 和 VDD 断电后断电。

此电源序列是否有任何问题? 此电源序列是否会损坏器件?

2)

如果 上拉电压低 于5.5V、PMBus 上拉电压能否超过 PVIN 和 VDD 电压?

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我检查一下这个。 我很快会再来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有更新吗?

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还没有。 我将再次对其执行 ping 操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有更新吗?

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明天会再次询问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    我们终于验证了答案。  是的,可以在 VDD 和 VIN 之前为 SF 的 PMBus CLK、DATA 和 ALERTZ 引脚加电。 我们为这些引脚使用了失效防护 I/O 缓冲器和 ESD 单元,因此只要电压低于数据表中建议的最大值,就可以在 VDD 和 VIN 之前的 CLK、DATA 和 ALERTZ 引脚上施加电压。

    如果您需要其他帮助、请告诉我。