This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:默认 DFI

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628479/bq20z655-r1-default-dfi

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWbq20z65-R1bq20z65BQ20Z95

您好!

这里是否有人拥有该器件的默认 DFI? 我的 bqevsw 副本(0.9.92)中未包含该内容。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq20z65_5F00_r1_5F00_0105_5F00_bld_5F00_3.senc

    您好、Ruud、

    请参见随附的 bq20z65-R1 srec。 这是您的请求吗?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这解决了我的问题、谢谢!
    我还看到我将主题标题错了、我指的是 bq20z65、而不是 bq20z655。 但我看到您附加了正确的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕它仍然无法与 bqEASY 配合使用。 由于找不到该器件的.encr 文件、因此 bqEASY 会请求该器件的.encr 文件。

    我想它没有与 bq20z95的其他安装程序一起安装(它不在该 bqEASY 版本的器件列表中)。

    您是否有适用于 bq20z65的不同版本的 bqevsw? 我有0.9.92、但这个是使用 bqEASY 断开的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rud:

    查看附加的.encr 文件是否有帮助。

    e2e.ti.com/.../bq20z65R1_5F00_1_5F00_05.encr

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在结尾处收到一个错误消息:抱歉、没有有效的.encr 文件、无法配置 DataFlash!

    此外、在向导开始时、我会看到"无法识别的器件或 bqEASY 无法找到连接的器件的.encr 文件。"
    我的 bqEASY 版本(来自 bq20z95封装)可能与其不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruud、

    将.encr 文件放入

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\bq Evaluation Software 文件夹。

    此外、我相信我已经为您发送了 bq20z65 bqEVSW 的安装文件、对吧? 您是否安装了它? 再次连接

    e2e.ti.com/.../7610.sluc177.exe

    希望这对您有所帮助

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的! 此安装程序终于成功了! 已解决我的问题(在您发送给我0.9.92之前、它是0.9.64的旧版本)。 这个可以正常工作、没有任何问题、我可以使用向导更新我的闪存。
    感谢您的耐心等待!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心。 我知道、使用我们的监测计有时会是一项挑战。
    谢谢
    Onyx