This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:Vout 设置公式结果与建议的和 Webench 解决方案不同

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631936/tps82140-vout-setting-equation-results-differs-from-suggested-and-webench-solutions

器件型号:TPS82140

早上好、

我正在使用此 DCDC、我发现反馈电阻器配置存在一些问题。

如果我想使用数据表中给出的公式来配置 Vout = 1.8V、Vout = 0、8V*(1 R1/R2)

我得到 R2=100k、R1=125k。 但在数据表中、建议使用124k。 Webench 仿真也是如此。

Vout=1.2V 时也会发生同样的情况:
我从公式 R1=50k、R2=100k、从 webench R1=49.9k 得到。

它是不是等式正确? 我应该信任/使用哪些值?

非常感谢、
此致
莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    Webench 选择"标准值"电阻器、而不是公式的精确结果。 您将注意到所有值彼此非常接近。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    我是否正确理解了您的问题? 一切都有道理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Chris、

    非常感谢您的快速回答!

    现在、我了解了问题所在。

    祝你度过美好的一天!

    莱昂纳多