This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:RA 表瞬态?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643219/bq20z95-ra-table-transients

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

之前、我开始了一个主题、涉及电池中 FCC 突然下降、然后在另一个完整周期后恢复 FCC。 当时有一个电池出现了问题。 我们的客户现在报告说、他们又发现了三种类似的行为。 他们被退回给客户、因为他们的设备由于电池认为没有更多容量而关闭。 当他们收到电池时、FCC 为低电平、Ra 表中的值最高为正常值的3倍。

是否有其他制造商使用此电量监测计在 Ra 表中进行瞬态、可恢复变化的现场报告? TI 是否进行了任何测试来确定电量监测计固件中可能会导致电池阻抗计算出错的瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    在此处链接您的参考帖子: e2e.ti.com/.../614760

    我将在与该器件的系统工程师讨论后、在明天继续跟进。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我对迟迟不答复表示歉意-感谢您耐心地与我联系。

    在低温下使用时是否发生了此 FCC 下降? 恢复是否发生在高温环境中?

    Ra 表是否已针对此电量监测计进行了优化? RB 表怎么样?

    请尝试优化电量监测计的 Rb 表以获得低温性能( http://www.ti.com/tool/gpcrb )。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种电池的用例似乎不需要低温放电。 恢复确实发生在室温下。

    Ra 表是根据电池制造商和使用 TI bqEVSW 表的模型选择的。 我们正在对 Ra 表执行测试、使用原始表和一组新表的电池正在循环使用。

    我以前曾见过提到经常预算表,但不清楚这些表的存储位置或开发方式。 是否有一份白皮书在某处对这些表格进行了解释?

    客户现在正在使用相关电池的系统中发现更多这些电池、以及返回低 FCC 但无法将 FCC 恢复到适当级别的电池。 我最近收到了多节电池、并将从它们中提取数据。

    第三种故障模式是仅经过几个周期后的电池不平衡。 所有这些是否都与未优化的 Ra 表相关? 我们正在寻求其他故障选择、但我们非常感谢您提供的任何帮助。