This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:开漏输出的上拉电阻值。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628756/tps650830-pullup-resistor-value-for-open-drain-outputs

器件型号:TPS650830

为什么 PCH_PWROK 引脚等开漏输出的上拉电阻值如此大、为100k 欧姆? 查看数据表、该引脚应能够处理2mA 的输入电流。 使用较小的上拉电阻值是否有任何回拉? 我想使用来自内核电源的另一个开漏信号导线和它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    除了您的上拉线上的功耗略高之外、我认为这不会导致问题。 它还可能改变上升/下降时间、但我认为这也不会成为问题。 如果我们的器件专家有其他想法、可以对此进行评论。

    谢谢、
    Nick