This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC 类似于 TPS65917-Q1/TPS65919-Q1、具有可配置的上电序列

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, TPS65023-Q1, TPS650250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628603/pmic-similar-to-tps65917-q1-tps65919-q1-with-configurable-power-up-sequence

主题中讨论的其他器件:TPS65917-Q1TPS65919-Q1TPS65023-Q1TPS650250-Q1

我们正在为我们的设计寻找一个具有大约4/5降压稳压器和3/4 LDO 的 PMIC。

TPS65917-Q1和 TPS65919-Q1可满足我们的负载要求、但默认启动电压 和启动序列除外。

您能不能向我们推荐  一些额定值相似、具有可配置加电序列的 PMIC。

如有需要、μ`将提供有关启动序列的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UMA、

    我已为此问题分配了我们的 TPS65919/TPS69917专家。

    同时、如果您可以提供一些信息、例如电压要求、电流要求和启动序列、这些信息对于为您的设计找到合适的 PMIC 非常有用。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Uma:

    我找不到任何具有相同电压轨数量且可从外部配置的单个 PMIC。 通常、对于这么多的电源轨、我们使用 OTP 可配置器件。

    我们确实有更小的器件、可以将它们集成到系统中以满足您的要求。 如果不了解您的确切要求、我不能推荐完整的解决方案。 但您可以考虑以下与 TPS65917-Q1功能的子集类似的器件。

    LP8733x-Q1 - 2个降压+ 2个 LDO、可通过 I2C 进行配置。 在将 EN 引脚设置为高电平以配置加电和断电行为之前、微控制器可以覆盖默认电压和序列。

    TPS65023-Q1 - 3个降压转换器+ 2个 LDO、可从外部配置电压和序列

    TPS65024x-Q1或 TPS650250-Q1 - 3个降压转换器+ 2个 LDO、具有外部可配置电压和序列

    此致、
    Karl