This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/bq27510-G3:校准错误、无法获取黄金映像。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627609/linux-bq27510-g3-calibration-error-i-couldn-t-able-to-get-golden-image

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:AM3358BQSTUDIO

工具/软件:Linux

您好,

我正在使用 Battery Management Studio。以下是我的步骤、

1) 1) Open Battery Management Studio 和自动检测电池电量监测计 IC。 成功

2)校准电流、电压、温度、电路板偏移-成功

3) 3)将日期寄存器写入电量监测计。 成功

4) 4)现在创建黄金/bqfs/dffs 文件-错误(ROM 数据包 校验和不匹配)。

我不知道为什么会出现错误。  

或任何其他不带 bqfs/dffs/的写入校准寄存器的方法。

AM3358 I2C1连接到 BQ27510-G3 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否使用 bqstudio 和 EV2300执行刚才列出的所有这些步骤、以便我们了解您是否具有相同的数据包校验和不匹配。
    我怀疑在向监测计写入数据寄存器时、校验和不匹配可能会出现。 您如何确定对电量监测计的写入操作是否成功? 如果断开测量仪表的电源、然后重新连接、您是否能够读取在 df 中更改的正确数据?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是... 我使用 的是 bqstudio 和 EV2300。 读取和写入数据我没有遇到任何 错误、但在创建 黄金映像时 、我会遇到错误。 在 创建黄金 映像时读取512个寄存器。  

    是的、 当我重置或重新打开电量监测计时、我能够读取最新的校准值。  但我无法创建黄金映像。

    是否有任何 C 应用程序可以在监测计中写入我更改过的寄存器。 如电池容量、 电路板失调电压、电流、 电压和温度校准值。

    我使用的是 AM3358和 Linux。  当我从 bqStudio 获得校准值 之后、我会通过 C 应用写入该值。

    EV2300 -版本3.1c 和 BQ27510-G3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题出在 EV2300上。 您使用的是较旧的固件版本。  您需要将器件上的固件更新为更新的内容。 使用附加的固件。 它提供了有关操作的说明。

    e2e.ti.com/.../8371.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 我没有两个 EV2300。 EV2300是否可以单独使用。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、您将需要两个。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Onyx...有没有任何 C 主机应用程序可以校准电量监测计。 这意味着通过 I2C 可以校准电流、电压。 我们只需要校准电流、电压并更改电池电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suchit、

    查看此应用手册是否有帮助。

    www.ti.com/.../slua640

    谢谢
    Onyx