This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242-Q1:引脚3 GND 电路断路

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633193/tl4242-q1-pin-3-gnd-circuit-opened

器件型号:TL4242-Q1

随附的是故障 LED 驱动器(TL4242-Q1)顶部的 X 射线图片。 我们观察到引脚3 (GND)内部似乎存在开路、这似乎是过去几年返回150多个模块的常见问题。 每个模块包含六个 TL-4242-Q1 LED 驱动器。 最多有六个故障、至少只有一个故障以相同的方式发生。

参考图片、引脚3位于左侧引脚第二个引脚的最顶部行。 请注意、从引线到 IC 内部电路的电路损坏。

您能否告知、在什么情况下引脚3 (GND)的内部电路会以这种方式断开? 如果您需要更多信息、请告诉我。 感谢您的帮助和关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sendy、

    很抱歉、图片 未显示。 是否可以向我的以下电子邮件地址发送电子邮件? 然后、我们可以详细讨论此案例。 谢谢。

    此致、

    谢利·何