This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:bqEval 的化学更新器

Guru**** 2606755 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641183/bq20z655-r1-chemistry-updater-for-bqeval

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我需要两种新的(?)电池化学物质 三星蜂窝。 当我在 bqEval 软件中使用 Chemistry Selection 工具时、我只能找到列出的3个 Samsung 单元。 我需要更新、以便找到以下单元格:

INR18650-29E (2750mAh 容量)

INR18650-35E (3400mAh 容量)

更新此工具中的 ChemID 的步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    要更新 ChemID、请使用以下网站 中的 GPCCHEM 工具:http://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    GPCCHEM 工具的用户指南可在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/slva725

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我还在寻找最接近 INR18650-29E 的 Chem ID、并想知道您是否有机会运行 GPCCHEM 工具来找到最接近的匹配项。 您是否介意分享 Chem ID?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Antonio。

    我能够在最新更新中找到正确的 ID。  Chem ID 2019列在"SDI 而非 Samsung "下、但它似乎是正确的器件型号和容量。

    在同一制造商列表下、我找到了 INR18650-35E (3400mAh)电池的 ID 2162。

    当我从我们的制造部门获取包装时、我会尝试这些

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这太棒了、谢谢! 我也在看三星队。

    我非常感谢您的回答。

    此致、

    Antonio