This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:加载 BQ Studio 时出现 Windows XP 错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627843/bq34z100-g1-windows-xp-error-loading-bq-studio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在将 BQ Studio 1.3.54.1 (sluc525u)加载到 Windows XP PC 上。  我在软件安装过程中遇到 Windows 错误。  PC 运行的是带有 SP 2的 XP。  我已附上 Windows 错误的图片。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装程序时,您能否以管理员身份安装? 右键单击安装文件、然后单击以管理员身份安装。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有区别、也会出现相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、我们目前没有任何系统在 Windows XP 上运行、因此很难说出您的系统正在运行什么。 bqstudio 在开发时是使用更高版本的 Windows 开发的。 是否可以尝试使用至少 Windows 7访问系统?

    我还将与我们的工具团队核实、看看他们是否对您无法在 XP 上安装的原因有任何见解。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我在我的个人 Win 8.1笔记本电脑上所做的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    很高兴您已准备好与 Win 8一起跑步。 我从我们的工具团队那里得到反馈、bqStudio 不受 WIN XP 支持。 很抱歉。

    从 bqStudio 发行说明中删除了内容
    --------------------------------------
    建议的最低系统要求:
    --------------------------------------
    操作系统:Windows 7 Service Pack 1
    CPU:双核
    RAM:4GB
    磁盘:>1GB 可用空间,高性能 IO


    谢谢
    Onyx