This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118EVAL:LM5118EVL

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632575/lm5118eval-lm5118evl

器件型号:LM5118EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5118

大家好、

我购买了 LM5118评估板、现在我尝试获得(12V、1A)输出。

我在输出端连接了一个电阻负载、并将5V 至15V 的电压施加到输入端。

问题在于输入电压低于10V、EVB 无法工作(我可以听到电感器发出的一些噪声!)

我还确信我的电源能够提供超过5安培的电流。

根据评估板的数据表(第4页:  请注意,此设计使用电流限制值来保证在最小输入电压为5V 的情况下提供3A 的完整输出电流。)当输入电压为5V 时,我应该能够获得12v@1A 的输出电压。 但出于某种原因、它不起作用。

请在这个问题上帮助我。

此致、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    首先、EVM 上是否进行了任何修改? 当你说不起作用时、你能给我更多的细节吗? 输出电压是否未调节或是否有其他事情发生?

    请确认您的输入电源不受限制。 可能会将电流限制设置为低于电源的最大值。 还要看看输入电压是否振荡、这可能表示升压模式运行和电源之间存在一些阻抗不匹配。

    如果您可以提供任何波形、这会很有帮助。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我发现了这个问题、现在 EVB 正常工作。

    输入电压在升压模式期间振荡、正如您提到的、它看起来像是阻抗不匹配。

    感谢您的快速回复和帮助。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garret:

    顺便说一下,如果有任何可靠的方法来保护输入电压不受此类不匹配的影响,您能不能给我提供指导?
    最后、我将在汽车行业的设计中使用 LM5118、并使用长电缆为系统供电。

    我肯定会使用标准滤波器来测量输入电压,但如果有其他考虑,请告诉我。

    此致、
    Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    TI.com 上提供了许多有关 EMI 滤波器设计的应用手册。 下面是 EMI 滤波器设计的一个很好的示例。 我讨论了如何正确选择组件、以便不会发生振荡。

    http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的链接和支持。

    如果遇到问题、我肯定会在将来回答我的问题。

    此致、

    Ali