This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094 CH4损坏。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI, TPS65094, TPS65086, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638309/tps65094-tps65094-ch4-damage

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件:IPG-UITPS65086TPS650864

尊敬的先生

请检查由我的客户设计的 TPS650941电路。

条件 Vin = 6V 且 Vin = 12V

下载固件后、电路板上电会损坏通道4。

引脚24 (PVIN4)变为0欧姆。 (短接至 GND)

如果启用 CH3、则芯片不工作

如果不使用 CH3和 CH4、则该芯片可与其他通道正常工作。

请帮助我们检查问题所在。

随附的文件是电路和 PCB 布局。

e2e.ti.com/.../tps65094x_5F00_EVM_5F00_v1.0.pdfe2e.ti.com/.../TPS65094x_5F00_EVM_5F00_top.pdfe2e.ti.com/.../TPS65094x_5F00_EVM_5F00_bottom_5F00_mirrored.pdfe2e.ti.com/.../TPS65094x_5F00_EVM_5F00_top_5F00_silk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提问。 我需要对这个问题作出更多的澄清。 当您提到 DCDC4损坏时、是外部组件问题还是 PMIC 问题。 您能否仔细检查 DCDC4上的外部电容器是否短路。 此外、在您提供的原理图上、FBVR4看起来像 FB2。 您能仔细检查一下。

    您是否通过 PMICEN 引脚和 SLP_S4信号启用电源轨? 您能否提供 DCDC3输出的屏幕截图来检查 SW 模式是否正在尝试切换。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    我们检查了几次原理图。
    我们没有发现任何问题。
    您会说"看起来 FBVR4标记为 FB2"
    这意味着下面显示的原理图
    如果为 true、则 R36打开、使 FB4剂量不连接到 FB4_O

    我认为是 PMIC 问题。 问题是否可能来自软故障?
    TI 的软下载链接,对吧?
    http://www.ti.com/tool/ipg-ui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该芯片是 TPS 650941 K 1看起来像 FBVR4标记为 FB2。 您能否仔细检查。//我没有找到 FBVR4,FB2是否意味着 FBVOUT2?

    2CAN 请仔细检查 DCDC4//上的外部电容器是否短路
    3您能否提供 DCDC3输出的屏幕截图来检查 SW 模式是否正在尝试切换//它是什么?
    4、您是否通过 PMICEN 引脚和 SLP_S4信号启用电源轨?//是请参见 sch 中的 R1和 R5
    5顺便说一下、如果 PGND_buck3和 PGND_buck4未正确焊接到电路板的系统基准、是否会导致 buck3和 buck4的误差、但 buck5工作正常

    6 BUCK 3没有开关信号当 VR_ctrl1寄存器设置为0x27时,将 VR_ctrl2设置为0XB7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 FBVR4 Jay 指的是您指出的 J9跳线。 看起来导线标记正确、因此我认为它不会导致问题。 根据我可以看出、它在布局中的连接也是正确的。

    2.是否可以检查 C4、C6和 C20以及 C5? 所有这些电容器都通过 VIN_BUCK345_ANA 网络连接到 PVIN4引脚、因此如果其中任何一个电容器发生故障、则可能会导致 PVIN4短路。

    开关节点 Jay 指的是 LX3。

    5.当您说 PGND_buck3和 PGND_buck4时、您是指其输出电容器的接地连接吗? 我在原理图中看不到任何 PGND_buck3或 PGND_buck4。 此外、如果 PVIN4短接、那么我希望 BUCK5也不会工作。 BUCK3、4、5全部被连接至同一电源、所以如果到一个的输入被短接、那么它们应该全部被短接。

    我认为这不会是软件问题。 如果您可以在 BUCK3上出现问题后从 IPG-UI 发送寄存器转储、这可能有助于我们识别正在发生的情况。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 是 FBVR4连接正常  

    2 C4、C6、C20和 C5  正常  

    3 使用 lx3时没有开关信号

    4 在      tps65094x 的方框图中绘制了 PGND_buck3和 PGND_buck4

    5当启用 buck3时、其他 buck 无法工作(包括 buck1、2、5、6)

    6如果未启用3通道降压,则降压1.2..5正常  

    7 下载初始代码后,通道4 BUCK 启用 几 秒钟,然后 4 BUCK 始终为 SHORT 。  因此,两块板被 芯片烧毁。 我们必须使用  其他板切断 buck4输入电源线迹

    6您能否向我们发送 tps65094x 初始代码。  我们需要将其 与我们的代码进行比较  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看器件初始代码的最佳位置是查看第6.7节"寄存器映射"中的数据表。 这显示了在打开器件后应将所有寄存器设置为什么。

    www.ti.com/.../tps65094.pdf

    您还可以连接到 PMIC 并在 IPG-UI 中单击"Read All"按钮、然后转至"Report">"转储寄存器"以创建包含所有寄存器内容的文件。 这将有助于我们了解 PMIC 在问题发生后报告的内容。

    我还会检查 LX3是否对地短路。 我不确定这会如何导致 PVIN4对地短路、但它可能会解释关闭 BUCK 3会导致其他 BUCK 正常工作的原因。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 根据 规范,写入 寄存器,因为其他 BUCK 很好,但 3 BUCK 和4 BUCK 。不好   tps65094*的写入寄存器序列是什么? 请将其发送给我们

    2没有 “读取”按钮和 IPG_UI ,您是否可以将 TPS65094*的初始代码发送给我们? 或者,您可以从 IPG_UI 下载转储寄存器 给我们吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有默认的寄存器写入序列。 在制造期间、寄存器被写入默认设置、一旦器件被打开、这些设置就应该在那里。 如果出现问题、我将使用我们的 EVM 之一、读取所有寄存器并将其放入寄存器转储中、以便与器件进行比较。  

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_regdump.txt

    我还将这些寄存器放入一个项目文件中、以便您可以打开该项目、然后单击"全部写入"以将所有器件的寄存器设置为默认值。

    e2e.ti.com/.../E2E.json

    要向我们发送包含寄存器转储的文件、您可以按照下图操作。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 *。txt 文件关于 tps65086? tps65086是否与  TPS65094兼容?  

    2 我们检查了该寄存器 ,该寄存器符合规格 。

     您能否将 TPS65094"S 设置发送给我们?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才执行了另一个寄存器转储、以确认该寄存器转储来自 TPS54094。

    TPS65094与具有不同 OTP 的 TPS65086器件相同。 在 IPG-UI 中启动新项目时、需要选择"TPS650860-1.1"作为器件。

    如果您可以在 BUCK3上发生错误后从器件发送寄存器转储、我可以查看 PMIC 报告的问题。 此外、您是否尝试探测 LX3引脚以查看其是否短路?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请单击:
    我们不使用 PMIC,寄存器由我们的系统下载,启用 EN1--5时,lx3没有信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您说的寄存器是由您的系统下载的、这意味着什么。 您没有访问权限吗? 阅读这些内容将会大有帮助。

    此外、当您说 LX3上没有信号时、它是否对地短路? 如果是、它仅在已损坏的电路板上、还是在未使用的电路板上也是如此?

    我还再次查看了原理图、并注意到了几个问题。
    BUCK2电感值超过最大电感值
    BUCK2输出电容低于最小电容
    BUCK3输出电容低于最小电容
    BUCK4输出电容低于最小电容

    您可以查看数据表以查看这些组件的所有最小值和最大值。 最好使用符合规格的组件替换这些组件。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、nick:

    1 我们的系统中使用 tps65094X ,因此我们的芯片 OV ** 可以通过    i2c 对 TPS65094*寄存器进行写入或读取  

    2   LX3没有信号 ,这意味 着启用 LX1、LX2、LX3、LX5、LX6,但  所有 BUCK 都没有输出信号。 但是 、当 仅 通过 LX1、lx2、lx5、lx6启用 时、LX1、LX2、LX5、LX6正常、并且仅启用 LX3单 个时、LX3正常 。因此、LX3与其他降压转换器相混淆

    3更改了 BUCK2电感 器和 BUCK3输出电容器、结果与之前相同  

    4您能 不能就此提出一些建议 ? 或者我们将一个板发送给您,您可以帮助我们调试它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到您说的是什么。 如果您可以在 BUCK 停止工作后读取 SHUTDNSRC 寄存器(地址0x5)和 PWR_FAULT_STATUS 寄存器(地址0xB2和0xB3)、并向我发送非常好的结果。

    我还会尝试探测 VIN_BUCK345_ANA 引脚以检查是否存在电压尖峰、以及开关引脚是否存在可能导致损坏的任何振铃。 如果您可以获取这些内容的屏幕截图以发送给我、那将非常有帮助。

    如果可能、我宁愿尝试远程解决这个问题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick:

    0x5=00h.b3 =00 ,b2 :buck3,buck4 ==1 i

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够探测输入以查看是否存在任何电压尖峰或开关引脚以查看是否存在任何振铃?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、nick:

    1我们使用标准 6V 输入  

    2        当启用 buck4 一秒钟时,电感,会有一些振铃或啸声,  然后 buck4  会快速短路

    顺便说一下 ,如果 buck4 的 FB 不稳定 ,这将 导致  buck4 的减座   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我展示开关引脚上振铃的示波器截图? 如果存在振铃、则可能导致开关节点电压高于应有的值、并可能损坏器件。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼克:

    我们得到了样片 tps640941,对其进行了更改 ,但 buck4不起作用 ,我们发现 PMIC=1 ,   buck4的电感器上有更多的噪声干扰 ,而不启用 buck4

    下图是噪声频带  

    谢谢你

    圣诞节快乐

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用此器件为 Intel Apollo Lake 处理器供电?

    将 PMICEN 设置为"1"时、默认为此器件型号启用 BUCK4。 请参阅数据表中显示序列的图6-7。 另请注意、当 PMICEN 为低电平时、无论 I2C_RAIL_EN 寄存器设置如何、所有电源轨都会禁用。

    如果您未将此器件与 Intel Apollo Lake 处理器配合使用、我建议改用 TPS65086或 TPS650864系列。 TPS65094中启用了 Intel 特定功能、可能会以其他方式干扰其使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢你  

     电源    芯片   不适用于 新 的 Omnivision ASIC 处理器, 根据  规范,电源序列会变淡 。 当 PMICEN 和 buck4启用一段时间 后 ,buck4的电感  器会在一段时间内嗡嗡声,   然后芯片损坏,从而变得很短。

     

     我们的选择是我们的选择和布局 ,  两层板是否不适合 供电?

     

    e2e.ti.com/.../tps65094x_5F00_EVM_5F00_v1.0.zipe2e.ti.com/.../tps65094x_5F00_EVM_5F00_v1_2D00_0928_2D00_1.zipe2e.ti.com/.../1325.tps65094x_5F00_EVM_5F00_v1.0.zip

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供板级配置文件、导航比 PDF 容易得多、并且更加清晰。 我没有见过有人对该器件进行2层电路板设计;在对其进行检查时、我对所有3个降压转换器的 GND 返回路径上的寄生阻抗有一点担心。 具体而言、这三个转换器最终都将在 DRV 输入和 FBVOUT1之间或 FBVOUT1的另一个边沿附近的小区域内进行功能转换。 请参见下图。  

    您能否在示波器屏幕截图中检查开关节点? 我担心振铃可能会有多高。 随着阻抗的增加、它的振铃可能高于预期。 请注意、这将需要一个高带宽示波器才能看到。

    最后、我仍然建议切换到 TPS65086或 TPS650864系列;它们提供比 TPS65094系列更好的目录控制。 对于 TPS65094、如果在您更改默认电压设置后器件发生电源故障、则电压将再次加电至预编程值、因为 PMICEN 为高电平。 对于 TPS65086或 TPS650864系列、CTLx 引脚均可设置为 GND、电源故障将导致所有电源轨关闭。

    这里有一篇关于寄生阻抗影响的好文章:  

    注意:突出显示的红色框是位于电路板另一侧的输入和输出电容器。