This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:如何实现自我学习功能?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628757/bq28z610evm-532-how-to-come-true-the-self-learnig-function

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610GPCCHEM

降级器、

我使用 BQ28Z610 EVM 测试了我们的电池、完成了化学 ID、根据数据表完成了参数和寄存器配置、我使用上部计算机软件读取电压和电流值、这些值是准确的、我进行了循环操作、 但 SOC 显示不变、仍显示100%。 我不知道为什么喜欢这个。 您能给我一些建议吗? 哪些步骤配置不正确? 感谢您的大力支持!

此致、

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jacking。

    使用 gpcchem 完成 chem id 识别过程后,您获得了什么 chem id?
    您是否根据以下链接中的应用手册在器件上对 chem id 进行了编程并执行了学习周期?

    www.ti.com/.../slua777
    谢谢
    Onyx