This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:输出纹波

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628535/bq25504-output-ripple

器件型号:BQ25504

我正在使用高侧电流感应芯片来感应 BQ25504为电池充电的电流。  我注意到、随着输入源的功率增加、输出纹波会显著增加。  输出电压纹波通过电流感应芯片放大、导致电流读数不准确。  BQ25504输出纹波通常会随输出功率的增加而增加吗?  

MPPT 被设定为开路电压的60%。  还有另一个问题、即源的可用输入功率增加到大约150mW-200mW (Vopen 电路大约4.5至5V)、MPPT 不会调节到开路电压的60%、电路在效率较低的点运行。  BQ25504可以调节的输入阻抗是否存在限制、这可能是一个问题?  这是否也会导致输出纹波增加?  

 (在 BQ25504的输出端使用200uF 电容器)输出纹波从2.5mV 增加到10mV、从低输入功率变为高输入功率。  在更高的输入功率(150mW-200mW)下、MPPT 无法调节至60% VOC

谢谢、  

James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布您的原理图?

    此致、

    Raheem