This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:申请原理图审核(TPS548A20RVER / TPS54623RHLR / TPS563219ADDFR)

Guru**** 2553790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633235/tps548a20-request-schematic-review-tps548a20rver-tps54623rhlr-tps563219addfr

器件型号:TPS548A20

您好!

我们要求 TI 审查以下器件是否 正常工作。

e2e.ti.com/.../Power_5F00_Review_5F00_sch.pdf

它基于以下标准。

输入: 12V

输出:

  1. +3.3V_SFP:12A

  2. +1.0V (除外)

  3. +3.3V:5A

  4. +1.5V:2A

  5. +1.8V:1.5A

  6. +1.2V:1A

  7. +1.05V:5.6A

  8. 3.3V_OCXO:1A

 

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这些器件由不同的组支持、因此您应该为每个电路单独布置一个柱。  此外、对于每个电路、您能否发布设计输入、设计注意事项(瞬态响应、效率、尺寸等)以及用于确定外部无源组件的方法(webench 或其他一些 methosd、如电子表格)?