This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:为什么需要如此大的输出 MOSFET?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633156/webench-tools-lm5122-why-do-i-need-such-large-output-mosfets

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用基于 LM5122的电源。 最初、该原理图是针对7.2V 电池的11V 输出而设计的、最大电流可能为6A

对于较小的版本、我们需要500mA 时为12v、因此我将采用相同的设计并降低电路板的尺寸。 但是、输出晶体管非常庞大。

回到过去、我认为输出晶体管的额定电流仅需为1A、电压将粗略加倍、并查看了在 SOT-23封装中很容易找到的4A MOSFET、这些 MOSFET 将提供我认为足够的开销。

但是、我前往 WebBench 了解 TI 将为6-8v 至12v 500mA 电源指定的值。 它给出了与我当前具有的原理图相同的原理图、但驱动晶体管除外。 对于500mA 时的12v、输出驱动器的器件选项介于50-70安培之间。 这似乎太过分了、并且增加了大约20%的电路板尺寸。 我检查了它仅显示为72mW 的功率耗散、这适用于额定功率为400mW - 1.2W 的 SOT-23器件。

为什么12v 500mA 升压转换器需要50A+的驱动器晶体管? 我在文档中没有看到太多关于这一点的内容。 我还是入门级的、我习惯了降压转换器、因此有关升压转换器和此芯片操作的任何信息都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 只能从其有限的库中选择器件。 在这种情况下、您可以使用较小的 MOSFET 代替 MOSFET。 只需确保您的 MOSFET 满足要求:它在您的应用中的功耗可由 SOT-23封装处理。