This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/移除外部组件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628646/bq25703a-bq25703a-remove-external-components

器件型号:BQ25703A

您好!

客户希望减少 bq25703A 的外部组件、因为他们的电路板空间始终有限。 如果可以删除以下组件、请提供您的意见。

  1. 将小电容器添加到 LS FET 的栅极、即 EVM 中的 C19和 C20。 请告诉我这些电容器的用途、可以移除也可以不移除。
  2. 我知道 IADT 和 GND 之间的电容器是滤波电容器。 如果它们不使用缓冲适配器电流输出、是否可以将其移除?
  3. 我还了解 ILIM_HIZ 和 GND 之间的电容器是滤波电容器。 我知道它需要降低 ILIM_HIZ 上的噪声、但它可能取决于客户的设计和环境。  
  4. 还可以 移除 IADPT/GND 之间的电阻器吗? 我知道读取 电感器值需要这个电阻器、但我不明白为什么 bq25703A 需要知道电感器值。 请告诉我、如果问题被删除、会发生什么情况。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LS FET 的栅极电容器可以控制与噪声水平相关的升压模式开关节点 dv/dt。
    IADFT 是一个输出引脚。 可以移除电容器。
    我想在 ILIM_HIZ 和 GND 之间保留一个小电容器。
    我们必须使 IADT 和 GND 之间的电阻器保持正确的值。 电感器值用于估算电感器电流。