This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27519:UCC27519允许的最大功耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628717/ucc27519-ucc27519-max-allowed-power-dissipation

器件型号:UCC27519

您好、UCC27519团队、

您能否提供有关器件允许的最大功耗的信息?

数据表中似乎只有一个方程、但没有绝对最大值说明。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、5t34m、

    感谢您的提问! 我将尝试帮助回答这个问题。

    从 DS 中可以看出、功率耗散是 VDD 静态电流以及开关期间驱动器功率耗散的函数。 最大功率耗散基于 PCB、由于 TJA (结至环境热阻)高度依赖于 PCB、因此该热电容(C/W)用于计算最大功率耗散(W)。

    当 UCC2751x 的结温为150C 时、出现热绝对最大值。 但是、最高工作温度为140C、这可实现安全运行。 如果环境温度为25°C、这允许温度上升115°C。

    TJA 为217.6C/W 时、可实现115/217.6W =.53W 的最大功耗。
    考虑到10%的容差、.47W 是该器件最大功耗的合理值、而不会将结温升高到140°C 以上。

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢、