This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:负载瞬态响应的趋势

Guru**** 2557700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627949/tps7a91-tendency-of-load-transient-response

器件型号:TPS7A91

您好!

我收到了客户的以下问题。

负载瞬态响应是否取决于 VIN 和 VOUT 之间的差异?

换言之、较大的 VIN 和 Vout 差是否改善了负载瞬态响应?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi San、

    答案很小、对负载瞬态没有影响。

    可以将 LDO 视为向负载提供电流的电压控制电流源、因此、当负载电流需求从零到满载的任何地方变化时、LDO 必须能够保持其输出电压恒定、 即使变化发生在相对较短的时间内(快速 di/dt)。 现在,LDO 在这种负载瞬态期间保持其输出电压恒定的程度被定义为 LDO 的负载瞬态响应。

    在负载瞬态期间、Vout 将发生变化、但变化量取决于输出电容的大小和类型、负载的(di/dt)变化以及 LDO 的响应速度、而不取决于 Vin 和 Vout 之间的差异大小。

    值得一提的是、在负载瞬态期间、 LDO 将尝试通过从 Vin 拉出电流来补偿 Vout 的变化(下降),这可能导致 LDO 的输入源达到电流限制,从而导致 Vin 低于 LDO 的 UVLO 限制,从而关闭 LDO。 因此、拥有一个具有 LDO 充足电流能力的稳定输入源对于良好的负载瞬态至关重要、而 Vin 和 Vout 之间的差异不是很大。

    希望这有助于回答客户的问题!

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haidar-San、

    感谢你的帮助。

    负载瞬态在数据表的以下波形上因每种情况而异。

    这是由什么引起的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、
    我可以看到下冲有一个大约8mV 的小差异、过冲有大约10mV 的小差异、但仍然认为这是最小的、这种差异可能是由测试设置引起的。

    BR、
    Haidar