This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:增加充电电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637887/bq25504-increasing-charge-current

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ24210TPS61200

我们拥有一些额定值为~0.5-0.6V/2A 的单晶单节太阳能电池板。 我们有一些锂离子电池、我们希望通过太阳能电池充电、但所有具有升压功能的能量收集器 IC 只有100mA 的充电能力。 我还注意到、虽然它们可以由单个太阳能电池供电、但当输入电压接近1.5V 时、效率最佳。

我是否正确地说、如果我想获得最佳效率、我应该使用3-4个太阳能电池?

如果我想要更高的充电电流、比如200mA、是否有方法或不同的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、George、
    由于此器件的峰值输入功率为400mW、因此我建议使用电压和电流比您当前必须提高效率的太阳能电池板。 要获得更高的充电电流、请查看 bq24210。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我看过 bq24210、但输入电压从3.5V 开始、所以我最初忽略了它。 我们曾希望使用 Sunpower 电池、因为它们具有最高的效率、但我似乎无法找到它们串联配置的小尺寸、以获得更高的输出电压。 您是否知道电源能够为电池提供大于20%的效率、大于3.5V 的电压、因此它可以与 bq24210搭配使用、尺寸小于5" x 5"?

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将 BQ24210用于具有3.5W 6.5V 太阳能电池板的太阳能充电器。 50件已正常工作两年。
    由于尺寸限制、1W 甚至2W 版本可能适用于您。
    例如 www.voltaicsystems.com/1-watt-panel。

    此致、
    Gabor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    您可以考虑使用 TI 升压转换器(TPS61200)和运算放大器的双芯片解决方案、如下所述: www.ti.com/.../slva345
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我希望假日季能为您提供更好的服务! 感谢您指出这份应用手册、它看起来非常有趣、我想我必须尝试一下、看看它是如何为我工作的。 因为我很懒、所以我必须问是否有与此应用手册一起使用的参考布局。 我想不是、但我觉得问不会有问题。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    遗憾的是、我不知道与此应用手册相关的完整参考设计。 我建议使用 TPS61200 EVM 作为布局的起始参考。