This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用 bqStudio 进行密封至解封

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632617/bq34z100-g1-seal-to-unseal-with-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!  

bqStudio 的函数"unseque"和"unsequer_full_access"不能正常工作(崩溃/程序不响应)。 主要用于 "unseal_full_access"。  Windows x86或 x64以及 EV2300或 EV2400会发生这些错误...  您知道这种类型的缺陷吗?

与此相比: 我想手动发送命令。 不幸的是,我无法做到这一点。

“ 密封到不密封”=36820414;我尝试 了几种方法:  

 -第一种方法:Command Control (1404)和 Control (7236) - 类似数据表第21页

 -2D Way: Command Control (0414) and Control (3672) - tor test (2D 路:命令控制(0414)和控制(3672)-指示器测试

 第3种方法: 命令控制(14)/控制(04)/控制 (72) 控制(36) - 分解一切  

  

此外,我尝试 使用主显示:Control()寄存器。  

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    您使用的是 bqStudio 的哪个版本? 无论您使用哪种版本、都可以在 TI.com 上的 bqstudio 产品文件夹中尝试使用其他版本

    我不建议您使用通信窗口、因为您必须快速连续发送命令、而不会延迟命令才能正常工作。 14 04、然后72 36、就像您在代码段中执行的第一个数据一样。 但是、它必须很快地完成一个。 这就是为什么我们放置该 unseal 命令按钮以避免承受该应力的原因。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我使用1.3.52和1.3.54.1。

    有关信息, 几分钟后出现错误消息(对于 unseate_full_access):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,查尔斯
    TI.com 上有1.3.76。 请先卸载当前版本并删除文件,然后再安装新版本。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了版本1.3.76、但问题是相同的。

    在 PC Windows 7 x86 + EV2400 + V1.3.45上:正常工作5分钟。 然后、程序循环运行...

    它具有非常严格的限制。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我使用的是 Windows 7、该工具对我来说工作正常。

    谢谢
    Onyx