This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:原理图审阅请求

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641685/lmr23625-schematic-review-request

器件型号:LMR23625
主题中讨论的其他器件: TPS54302
尊敬的团队:
 
 
我们使用 的是12V 至5V 稳压器(LMR23625CDDAR)在我们的设计中、随附了原理图文件。
我们还提供可选稳压器(TPS54302DDCR)、用于检查更好的性能。
我们要求您查看反馈并告知我们。
 
请尽快告知我们您的反馈。

 
谢谢、此致
Nibin DAS S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请查找随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMR23625本身应该正常。 但 TPS54302 FB 基准电压与 LMR23625 FB 电压不同、因此我不认为 TPS 器件将稳定在5V

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arief、

    感谢您的快速回复。

    当我们使用 TPS54302时、FB 电阻分压器值将更改为 C224=75pF、R270=100K 和 R269=13.3K。
    请告诉我您的反馈。

    此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到所附顶部和底部的布局文件图像。

    请查看并告诉我您的反馈。

    顶部:  

    底部:

    此致、
    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是同时使用两个电源来共享电流、还是一次使用一个电源?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、



    我们将一次只安装一个稳压器。

    因此不存在电流共享。

    请告诉我您对先前共享的放置文件的反馈。

    此致、

    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对 LMR23625的布局进行评论。

    输入电容器、尤其是 C221、应紧邻 IC 的 VIN 和 PGND 引脚、以获得最佳的高频旁路结果。 C220/C219应位于 C221之外。 现在、C221似乎有一条到过孔接地平面的细迹线。 它应该具有到 PGND 引脚的直接连接。

    FB 是敏感节点、到 FB 引脚的覆铜线迹应尽可能短。 FB 引脚上似乎有覆铜、请移除覆铜并在 FB 上使用细迹线。

    暴露的 DAP 主要用于散热。 请尽可能扩大 IC 下方的铜、以将热量散发出去。

    VCC 和 BOOT 引脚上的布线应更宽。 较宽的布线会降低寄生电感、这是不需要在这两个引脚上看到的。

    此致、